This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:哪种类型的模型在运行推理时具有最佳性能?

Guru**** 2463030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478898/processor-sdk-j722s-which-type-of-model-has-the-best-performance-when-running-inference

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具与软件:

嗨、团队:

由于我使用 TIDL 10.00.08.00示例代码测试性能、

我想问一下哪种类型的模型推理最快?

(例如、uint8模型、浮点模型或其他模型?)

感谢您的帮助。

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    推理过程针对8位整数进行了优化、比16位整数快4倍。   

    此致、

    Chris