This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:[SK-AM62A-LP][ML/AI]精度测量

Guru**** 2463010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479136/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp-ml-ai-accuracy-measurements

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

您是否具有已定义的方法来测量 CPU 和 ai 加速器的任何给定模型(例如 mobilenetv1)的精度? 我还可以测量生成的模型伪影的度量(精度)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cristian:

    好问题--是的、有一种方法。 请查看 edgeai-tensorlab 存储库中的 edgeai-benchmarking 软件工具:  

    这可以编译模型并评估数据集的准确性。 将涉及一些编码来指向您的数据集、为地面真实值与推理结果应用精度度量。  

    请参阅 edgeai-benchmark 工具顶层的使用说明。 它可以在 PC 和 EVM 上使用-为了进行精度测试、它应该足以在 PC 上运行、因为 C7x (我们的 NPU/AI 加速器名称)在 PC 上具有精确位的仿真工具。  

    这个 edgeai-benchmarking 工具是我们的公共精度和性能基准测试的来源。 它有一个学习曲线、但仍然是一个强大的工具。

    BR、
    Reese