This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:评估板

Guru**** 2463010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5746, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477941/am5746-evaluation-board

器件型号:AM5746
主题中讨论的其他器件:AM5716、、 AM5728

工具与软件:

我们计划在我们的设计中使用 AM5746处理器。 在我们等待电路板上市的过程中、我们会准备一块评估板、以便获得一些有关安全启动功能的经验。 AM5716处理器与 AM57xx 系列属于同一产品、并且具有安全启动功能。  https://www.ti.com/tool/BEAGLEBOARD-X15上的评估板 列出了 AM5716处理器、但当您尝试订购时、看起来它附带了不含安全启动功能的 AM5728。

我们可以使用适用于 AM5746的评估板(首选)还是适用于 AM5716的评估板来试验安全启动功能?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们不 为 AM57xx 产品线提供安全引导配置的电路板。  我们建议您联系第三方公司以获得支持。  我将通过私人消息发送这些信息。

    此致、
    Kyle