This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:AM69 TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP 热模型:尺寸不匹配

Guru**** 2463010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479081/tda4vp-q1-am69-tda4vh-tda4ah-tda4vp-tda4ap-thermal-model-mismatch-in-size

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

热模型与数据表中的高度不匹配。

请您澄清相同之处、如果有任何可用的最新型号、请告诉我们。

此致

Prashanth Kumar G N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    我没有看到不匹配情况。  产品说明书将高度显示为最小值=3.023、最大值=3.341mm。  热模型中的 Dz 尺寸为3.1mm (介于最小值/最大值之间)。

    可能我缺少什么?

    谢谢

    Kyle