您好,
根据数据表,NCO 被指定为 N x 采样率 x 1/2^32。
采样率是指 ADC 还是 DAC 采样率? 我可以通过 SPI 设置 N 值吗?
当我使用4GSPS-DAC 的外部时钟并需要发出 X 波段射频信号时,剂量外部时钟应该是12GHz 还是只有4GHz 是可能的?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在上面提到的方程式中,采样率参数取决于 NCO 是 ADC 还是 DAC 路径的一部分。 如果 NCO 是 Rx 链的一部分,则使用 ADC 采样率。 N 值是根据所选的 NCO 值计算的,不能通过 SPI 从外部设置。 更新 NCO 频率后,N 值也会更新。
要在 X 波段运行,DAC 需要12GHz 时钟。 AFE7950 DAC 仅在第1和第2 Nyquist 区域运行,因此,如果您要使用4GHz 时钟,则输出的频率将限制为4GHz。
此致,
大卫·查帕罗
大卫,你好。
当 DAC 在第二尼奎斯特地区运行时,我是否需要外部的 BPF? 或者,AFE7950是否具有第二个 Nyquist 区域的过滤功能?
此致,
您好,
AFE7950发射器链支持两种不同的重建滤波器,用于在特定的 Nyquist 区域选择输出。 对于第一个 Nyquist 区域的输出,使用零阶保持重建过滤器,可以在下面给出的 PowerPoint 的第13页看到该过滤器的过滤器响应。 对于第二个 Nyquist 区域的输出,使用“返回补充”或“混合”模式,可以在下面给出的 PowerPoint 的第17页找到该筛选器的筛选器响应。
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/TIPL4705%20-%20DAC%20Output%20Response.pdf
请注意,这些重建过滤器有助于衰减其他 Nyquist 区域的图像,但它们不能完全抑制图像。 如果需要进一步衰减,可以使用 BPF。
此致,
大卫·查帕罗