This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.0417万:TRF37.0417万

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/581322/trf370417-trf370417

部件号:TRF37.0417万
主题中讨论的其他部件: DAC38J84

您好!

我要将DAC38J84连接到TRF37.0417万 I/Q调制器。

我找到了应用手册SLUA647A“DAC348x和调制器的模拟接口网络”,第7-8页上有无源单电源电平转换接口的说明。

我的问题是:

1. TRF37.0417万输入基带阻抗- 5千欧(如TRF37.0417万数据表中所写)或20千欧(如应用说明表1所示)的正确值是什么?

2.如果应用手册中出现错误且正确值为5千欧,如何重新计算R1 - R4电阻值? 您能否提供所需的方程式?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,  

    请查看此TI设计: http://www.ti.com/tool/tida-0.0335万 

    我想你会发现它很有帮助。

    此致,

    Abdallah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,亲爱的Abdallah,

    感谢您的快速回放!
    这将帮助我回答有关计算电阻值的第二个问题。

    但我仍然需要关于我的第一个问题的答案- TRF37.0417万输入基带阻抗- 5kOhm或20kOhm的正确值是什么?

    请检查此问题吗?

    提前感谢!
    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    基带输入阻抗可被视为高阻抗,不是完成计算的绝对必要条件,但包含它将提高准确性。 5k阻力似乎是模拟的结果,而20k值是根据经验确定的,而20k值对于您的计算会更准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdallah,

    感谢您的回答。
    现在我可以继续设计。

    此致,
    Edward