请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE7950 您好,
关于TRM,我可以通过设置寄存器70h来选择ADC的尼奎斯特区域。
1>
我不清楚如果我选择Nyquist区域2会发生什么。
'选择Nyquist区域2'是否意味着在ADC采样之前将应用Nyquist区域2的BPF? 因此,没有必要将BFP置于外部?
2>
如果我的应用程序使用Nyquist区域7,我应该设置哪些寄存器?
此致,