TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:开关速度

Guru** 123560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1121988/dac38rf82-switching-speed

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

您好!

通过 JESD204B 可实现的从一个频率到另一个频率的最大开关速度是多少?

谢谢、此致、

Naveen.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    如果您仅参考 JESD 输入数据、则这被称为最大输入数据速率。 最大输入速率仅取决于所使用的 DAC 配置(分辨率、采样率、内插)。 该 DAC 可在9GSPS 输出数据速率下运行、而输入数据速率也为9GSPS、仅在使用8位分辨率(1x 内插模式)时可用。 如果您使用选择更高的分辨率(例如16位)、并且仍然希望 DAC 输出以9GSPS 的速率进行采样、则使用41121或82121 LMFS 模式时、由于串行器/解串器速度过高、最大输入数据速率会降至2250MSPS、 这是内插因子的用武之地。 表9显示了这些运行模式选项。 数据表中 DAC38RF82和 DAC38RF89的 JESD204B 格式。

    如果参考 NCO 的开关速度、很遗憾该器件没有任何快速跳频选项、因此开关速度受 SPI 接口的时序要求和写入 NCO 寄存器的操作的限制。

    此致、Chase