This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:TICS Pro 使用的寄存器、文档中未介绍

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX8410L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1127847/lmx8410l-registers-used-by-tics-pro-not-described-in-documentation

器件型号:LMX8410L
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

1.我使用 TICS Pro v1.7.5.4。 在软件中、我可以更改寄存器 R115和 R96 (GUI:Lo 正交路径)、但文档中没有对它们进行说明。 您能否提供有关这些寄存器的其他信息?

2. R6 (INIT 2)寄存器的值为0x060000 (不是0x060100)。 是这样吗? 我应该信任什么:TICS Pro 或文档?  

3.我想直接控制 VCO (如使用 VCO_SEL_FORCE 寄存器的 LMX2594)。 这是否可以使用 LMX8410L 中的这些寄存器?

此致
Jedrzej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jedrzej、

    R96顶部的三位在使用多相滤波器(VCO < 2 * LO)或基于分频器(VCO >= 2 * LO)时设置 LO I/Q 发生器电流。 不同的电路需要稍微不同的偏置。 R115选择多相或分频器模式。

    R6 (INIT2)应为0x0100、数据表和 TICS Pro 均正确。

    我认为在 LMX8410中也可以执行完全辅助功能、如果您有电路板、请尝试使用。 这些寄存器的地址应与 LMX2594相同。