主题中讨论的其他器件: DAC34H84、 DAC38J84
大家好、
我的客户对 TRF3705有几个问题:
1.我们的数据表中的 OIP3数据是 SCL (单载波电平)或 DCL
2.它们能否 通过调整共模电压来优化边带抑制?
3. 不同 的输入 基带频率(即比较350M 和630m)对 输出信号的 OIP3、增益、LO 泄漏和边带抑制有不同的影响吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户对 TRF3705有几个问题:
1.我们的数据表中的 OIP3数据是 SCL (单载波电平)或 DCL
2.它们能否 通过调整共模电压来优化边带抑制?
3. 不同 的输入 基带频率(即比较350M 和630m)对 输出信号的 OIP3、增益、LO 泄漏和边带抑制有不同的影响吗?
谢谢你。
您好、Lilian、
让我们对此进行调查并返回给您。
-Kang
您好、Lilian、
对于您的问题、需要进行以下澄清:
1. OIP3数据使用两个音调进行测量,并根据 IMD3性能进行反向计算。 单边带载波样式上有两个音调。
我相信您正在询问设置是单载波还是双载波设置。 由于 TRF3705是一款 I/Q 调制器、因此该设置始终是具有抑制图像载波的单载波设置。 双载波设置通常是一个直混频器、具有与输出相关的主载波和图像。
关于您的其他两个问题:
2.必须通过 I/Q 增益/相位失配来调整边带抑制。 调整 I 和 Q 上的差分共模只会导致 LO 泄漏抑制。
3.数据表未提供 OIP3/LO 泄漏/边带抑制与基带频率的数据。 如果关键、请离线通知我。
此设置必须使用 DAC34H84或 DAC38j84等典型 DAC 设置来完成。 当输入基带超出典型的50MHz 范围时、DAC + TRF 的 OIP3不受 TRF 的限制、而是受高频下固有的 DAC IMD3性能的限制。 您可能会在 DAC 数据表中看到、IMD3性能会在 TRF 降低输入 OIP3之前降低。
LO 抑制通常不是频率的函数、而是 I 和 Q 之间的差分直流失调电压
如果带宽足够窄、如20MHz 左右、则边带抑制主要由 I/Q 数据的增益/相位不匹配驱动。 如果带宽足够大、如大于200MHz 左右、则载波带宽内的群延迟将影响 I/Q 图像抑制。 带宽内的相位变化将是@= w*T 的函数、其中@是相位差、w 是频率、T 是 I 和 Q 之间的群延迟。在这种情况下、DAC38J84具有群延迟补偿、可补偿整个带宽内的此类差值。 此外、当基带频率足够高时、LO 和图像都可以更轻松地滤除、在如此高的 IF 应用中、这可能不再是一个问题。