This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101EVM:[OPT3101]使用 EVM 对减少的 TX 脉冲计数 (SUB_VD_CLK_CNT) 进行配置和验证

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619047/opt3101evm-opt3101-configuration-and-verification-of-reduced-tx-pulse-count-sub_vd_clk_cnt-using-evm

器件型号: OPT3101EVM
Thread 中讨论的其他器件: OPT3101

 您好、Joseph:

感谢您对我先前关于  SUB_VD_CLK_CNT 寄存器设置的询问提供的支持。

参考我的上一个主题 (https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1594908/opt3101-technical-inquiry-on-low-duty-pulsed-operation-0-1-duty-cycle-with-opt3101)  

按照您上次讨论中的建议、我已经购买了  OPT3101 EVM 、现在可以继续进行实际测试。 我的主要目标是有效减少 TX 脉冲数(缩短突发长度)并验证输出波形。

关于这一点、我有几个具体问题来确保我在 EVM 上正确配置和测量器件:

1.计算和寄存器设置: 在上一个响应中,您提到设置 SUB_VD_CLK_CNT = 0xb100 会产生大约 100ns 的时间。

  • 您能解释一下理论上的计算方法吗? 我需要了解寄存器值(十六进制)如何映射到实际时长或脉冲计数。
  • 在计算该值时、我是否应该注意特定的位字段或时钟分频器?

2.减少 TX 脉冲的推荐方法:

  • 是否修改 SUB_VD_CLK_CNT 最有效的方法来减少发送的脉冲数?
  • 是否有任何其他推荐的寄存器或替代方法来实现更短的 TX 突发而不显著影响测量性能?

3. EVM 上的验证:

  • 建议采用什么程序来验证 EVM 上的脉冲计数减少?
  • 您能否指导我如何确定 EVM 上的哪些测试点 (TP) 或引脚、我应该使用示波器进行探测、以便清楚地观察缩短的 TX 波形?

感谢您提供有关如何使用 EVM GUI(或寄存器映射)进行此设置以及如何物理验证结果的指导。

此致、

亲爱的 JeaHyeok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 JeaHyeok、  

    SUB_VD_CLK_CNT 确定子帧的长度 ( SUB_VD_CLK_CNT * 25ns)  

    在您的询问中、这是我迄今为止确定的减少脉冲长度的唯一方法。  

    我建议研究 TX 引脚。  

    EVM 原理图可在  OPT3101EVM 评估板|德州仪器 TI.com 的“设计文件“下找到

    如果您有一个高速光电二极管、那么使用它来测量光脉冲的长度可能会更容易。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn