This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:了解 FDC1004 EVM 的电容测量范围

Guru**** 2797815 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1619270/fdc1004qevm-inquiry-about-the-capacitance-measurement-range-of-the-fdc1004-evm

器件型号: FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

你好我 myungseok woo 在 wisecontrol。

我们目前正在使用您的 FDC1004QEVM。  

我们正在使用 FDC1004 CDC 开发一款根据材料测量电容的产品

然而、当我们将 EVM 连接到我们开发的传感器时、它显示出 16 pF 的固定值、我们无法观察到电容的任何变化。

为了调整 EVM 上的可测量电容范围、我们尝试更改了 CapDAC 设置、但我们仍然无法读取传感器。

如果在 Config(配置)视图中有除调整 CapDAC 之外的任何其他方法允许我们测量传感器、我们将感谢您的技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    器件的测量范围为+/–15pF。  CAPDAC 允许添加偏移、以便可以测量更大的电容(最高 115pF)。  问题可能是您的传感器大于 115pF。  如果您使用较小的电极、是否能够测量?