This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:构建 HECR 时出错

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1611840/awr2944evm-error-in-building-hecr

器件型号: AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们尝试构建工具箱版本 (3_30_00_06) 中提供的 HECR、但构建过程中遇到错误。

我提供了屏幕截图、请指导我们解决问题。

此致、

Ritu Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、文档可能不清晰。

    下面是我们建议构建 2944 HECR 的方法:

    以下文件夹中提供了 MSS 和 DSS 的 CCS projectspec:

    C:src \data-nobackup\2026\radar_toolbox_3_30_00_06\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_kartern_radar\time\awr2944_corner_radar_dss.projectspec

    您将需要安装  

    MMWAVE-MCUPLUS_SDK:4.7.0.01

    您将需要安装 CCS 12.x

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    安装 CCS 后、请导入 projectspec。 首先编译 DSS 工程、而不是 MSS 工程。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们遵循上述相同的步骤和版本。

    我们使用 CCS 20.x 的 CCS IDE
    仍然面临链接器错误。
    如果您需要更多详细信息来解决问题、请告知我们。

    谢谢您、
    Ritu Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议您首先构建 OOB 演示、而不进行任何更改。

    在您提供的快照中、似乎您正在尝试向代码中添加 gtrack。  

    请先尝试在不进行任何更改的情况下进行构建。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我们正在尝试构建 HECR 示例 提供的栅极驱动器 Radar Toolbox(版本 3.30.00.06) 。 我们没有对 HECR 示例或其 ProjectSpec 进行任何修改;但是、编译失败 链接器错误

    我们成功构建了 OOB 演示 、但我们想尝试并理解其中包含的示例 GTrack 算法 、特别是 HECR 示例。

    您能否告诉我们、此示例是否需要任何已知问题、其他依赖项或特定的构建步骤?

    感谢您的支持。

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有其他依赖项

    如果按照这些步骤操作、您应该能够为 2944 构建 HECR

    您可以先尝试编译 DSS 工程吗? 这样可以吗?

    谢谢你
    Cesar

    下面是我们建议构建 2944 HECR 的方法:

    以下文件夹中提供了 MSS 和 DSS 的 CCS projectspec:

    C:src \data-nobackup\2026\radar_toolbox_3_30_00_06\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_kartern_radar\time\awr2944_corner_radar_dss.projectspec

    您将需要安装  

    MMWAVE-MCUPLUS_SDK:4.7.0.01

    您将需要安装 CCS 12.x

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    安装 CCS 后、请导入 projectspec。 首先编译 DSS 工程、而不是 MSS 工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    DSS 工程编译已通过、我们尝试仅在 DSS 之后构建 MSS 工程。
    我们使用了 CCS 12.x 版本、但还是收到了相同的错误、我们随附了映像以供您参考。
    请指导我们解决此问题。

    此致、

    Ritu   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    对此查询有任何更新?

    此致、

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此问题已在您的另一个线程中解决

    关闭此主题

    谢谢你
    Cesar