Other Parts Discussed in Thread: OPT4001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPT4001
我想澄清 OPT4001 环境光传感器中未在数据表中明确说明的两个具体技术参数。
- 请确认 确切的内部 ADC 分辨率 由器件使用、以及线性 ADC 位‑深度值(例如 12‑位、16‑位等)是否适用?
-
请提供 允许的最大 I²C μ s 时钟频率 是否需要可靠的通信(例如 100kHz、400kHz 快速模式、1MHz 快速+模式等)?