This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:禁用 USRR

Guru**** 2797145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1620504/awr1843-to-disable-usrr

器件型号: AWR1843

尊敬的团队:
  我想在 MRR_Beamsteering Lab 中禁用 USRR 子帧。 如何在固件中禁用 USRR 并单独使用 MRR?  

 

谢谢。此致、
Kavya S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavya:

    您可以在配置文件中更新多模式雷达操作模式。

    /**! @简要介绍多模式雷达操作模式。 */
    #define SUBFRAME_CONF_MRR_USRR /*两个子帧、MRR 后跟 USRR20。 */
    /**! @简要说明仅 USRR 运行模式。 */
    //#define SUBFRAME_CONF_USRR          /*一个子帧 USRR20。 */
    /**! @简要介绍仅 MRR 操作模式。 */
    //#define SUBFRAME_CONF_MRR          /*一个子帧 MRR80。 */
    文件: C:\ti\radar_toolbox_4_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\MRR_beam转向 src:1843\common\mrr_config_consts.h
    如果这对我有帮助、请告诉我。
    谢谢您、
    恶劣