由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题] TMAG5124:如何使用磁感应接近工具进行线性位移感应?

Guru**** 455110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1068624/faq-tmag5124-how-do-i-use-the-magnetic-sensing-proximity-tool-for-linear-displacement-sensing

部件号:TMAG5124
“线程:测试”中讨论的其它部件

确保下载了 FEMM 和磁感应接近工具,以便使用该工具进行磁性模拟。

有关磁感应接近工具:工具常见问题的下载,请参阅此 E2E 常见问题解答

FEMM 可从此处包含的链接下载: FEMM 下载 

第一个例子是,我们将模拟一个类似于磁性双态开关的机械磁头感应运动。 这种实施的优点包括尺寸小,选择范围广的合适设备以及非接触式位置感应。 使用单极开关可以使系统经济高效,设备灵敏度决定了霍尔开关的操作点。

在测试中,我们将实施一个面向南的块状磁铁,将头向单极开关移动。 磁铁是 N35立方体,尺寸为5mm,用于长度,宽度和厚度。 位移尺寸范围为10mm (D1)至30mm (D2),无 X 或 Y 偏移量与封装中心相关。  将使用 SOT-23封装的 TMAG5124A 单极开关进行模拟。 图1显示了模拟的输入配置。 在工具中输入所需的配置设置,并通过选择“计算 B 字段和输出”来生成模拟结果。 注意,任何涉及块状磁铁的模拟都不会将 FEMM 用于 B 场计算。 因此,只安装磁感应接近工具就可以执行此特定测试。

图1:头戴式磁体实施

 

图2显示了用于头部模拟的物理运动

图2:模拟移动表示法

 

图3显示了传感器输出和 B 字段(X,Y,Z)相对于磁体位置绘制的图示。

图3:接通输出结果

 

输出波形显示了典型的切换行为,从低到高的转换为19.9mm,从高到低的转换为15.1mm。

有关开发双态开关的其他信息,请参阅本应用简介,其中涵盖主题:使用霍尔效应传感器的双态选择器

有关使用头戴式传感运动的更多信息,请参阅本应用简介,其中涵盖了主题: 使用霍尔效应传感器的头戴式线性位移感应

下一个常见问题解答,第二部分:使用比率 PWM 霍尔效应传感器模拟逐张移动