This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:Mentor 显卡垫

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1072583/ldc0851-mentor-graphics-pads

部件号:LDC0851

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 LDC0851。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我目前正在尝试使用您的“Webench 线圈设计器”应用程序。 出于某种原因,这将不允许我导出“导师图形垫”的数据。 所有其他格式似乎都不会产生问题。

https://webench.ti.com/wb5/LDC/#/spirals?origin=pf_panel&lang_chosen=en-US&partno=LDC0851&shape=Circular&dout=787.402&turns=7&layers=4
线圈设计器,感应设计器

但我一直在使用“指导图形”选项时遇到此错误。 所有其他选项似乎都能正常工作。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,  

    将 Webbench 线圈设计器问题导出到 Mentor Graphics 是 一个已知问题,目前正在处理中。 我将把这条线传递给 Webench 团队以获得进一步支持。  

    最佳  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,  

    我们仍在努力寻找解决这一问题的可能办法。 一旦我们解决了该问题,我们将通知您。请注意,这可能需要比预期更长的时间。 感谢您的耐心等待。  

    谢谢,此致,  

    普拉文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    你好。 由于解决此问题需要更长的时间,因此可以向客户分享此论坛主题,以便一旦解决方案可用并投入讨论,客户将看到该解决方案,他们将会尝试。 请给出建议。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    TI E2E 设计支持是一个公共论坛。 论坛主题可以与客户共享。  问题解决后,我们将发布更新。

    谢谢,此致,
    普拉文