请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1072149/hdc2022-suddenly-shows-0
部件号:HDC2022“线程:测试”中讨论的其它部件
每个人早上/下午/晚上都很开心!
我是 QC 部门的员工,在这种传感器上遇到了一些问题;我们公司选择这种传感器是为了给人留下一个谦卑的记录。 事实上,我们正在开发气象设备,进行现场测试,然后检查我们所获得的所有记录,就像我们所做的那样。
现在,我们发现我们的气象设备的湿度突然达到0%。 这种情况完全不可能发生,因为装置已放置在靠近海区的位置。 它应该记录准确的数字。
顺便说一句,这款剪具有防水保护膜,因此我们认为它足够好地发挥作用。 但是,这不是...
所以,你是否听说这个在海区附近启动的传感器会因为盐渍损坏而突然停止工作。
如果你有任何经验,你已经在一个极端炎热/寒冷或咸的地方测试了这个传感器超过一个月,那么你没有问题,让我展示你的经验。 我更喜欢获得更一般性的意见,而不是以数字作为学院观点。
非常感谢