This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:消除外部电容对 LDC 传感器的影响

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1075756/ldc1612-elimination-of-influence-of-external-capacitance-in-ldc-sensor

部件号:LDC1612

尊敬的支持:
我们正在设计一个使用 LDC1612。的金属探测器,在实验室环境中,传感器可以对金属目标做出响应。 但是,在实际工作条件下,金属附近可能有水或其他导电物体,这可能导致金属信号被消灭。
我们已经知道,当目标范围内有其他导体时,fsensor 会减小;当检测到金属时,fsensor 会增大;当然,金属可以分辨,但当金属附近环境中的非金属导体发生变化时,金属信号可能会被消灭。 例如,在环境1中,当没有金属靶时,fsensor 为100,当检测到金属时,fsensor 为120;但是,在环境2中,当没有金属靶时,fsensor 为80,当检测到金属时,fsensor 为100。 在这种情况下,我无法判断100意味着什么。
我们在论坛上找到了一个答案,常见问题(e2e.ti.com/.../faq-inductive-sensing-faq---frequently-asked-questions)Q22,This 答案)描述了一种现象,即当手接触线圈时,电容会增加,从而导致电感计算出错。
中国论坛(e2echina.ti.com/.../658971
)还描述了产生此效应的原因,即 LDC 仅在 LC 交互后测量共振频率传感器,这是 L 和 C 的常见结果。由于 LDC 传感器只测量频率,因此不知道由谁引起频率变化。

所以我的理解是,这种现象的原因是环境改变了传感器的储罐电容。 这种情况是否有解决办法? 如何修正电容?


感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建能

    正如您在接线柱中看到的,LDC 器件使用感应传感器和元件电容器来形成共振 LC 电路。 LDC 设备监控 LC 传感器波形,计算 其轴交叉点, 然后将其与参考时钟进行比较。  

    因此,任何导致传感器电感变化或引入寄生电容的外部物体都会反过来改变共振频率,进而导致设备输出发生变化。 在实验室设置中,可以控制外部目标,但在其他实际环境中,可能需要将传感器和目标放置在外壳中,以防止灰尘和湿气等外部物体干扰。  

    例如,一 个 执行此操作的应用程序是按钮界面。 这是通过将感应传感器置于作为目标的金属圆顶之下,然后将该组件置于密封单元中来实现的。  
    我们的一个评估板提供了这种方法的示例(https://www.ti.com/tool/TIDA-01102),我们的一个参考设计(https://www.ti.com/lit/ug/tiducr1/tiducr1.pdf)也提供了这种方法的示例。

    我希望这能有所帮助。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰·米勒·迪克:
    感谢你的回复。

    我的应用是使用 LDC 作为传感器来检测环境中是否存在金属。 与您提到的情况一样,密封目标和传感器不适合我的应用。 换言之,我可以使用 LDC 传感器来进行应用吗?如果您有任何其他建议,请告诉我。

    此致,
    建能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/734863/ldc1612-ldc1612-hand-influence。

    此回复提供了一个解决方案,屏蔽可以在传感器的背面实施,以防止来自主板那一侧的干扰, 它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建能

    这种方法将有助于保护传感器免受 传感器该侧的干扰。
    但是,如果导电物体从 防护罩对面的一侧接近传感器,传感器仍会受到干扰。

     有关屏蔽感应传感器的更多信息,请参见应用手册 “电感应的 EMI 注意事项”。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    约翰