This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:输入电压和 SMBus 上拉电压

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1074900/tmp108-input-voltage-and-smbus-pullup-voltage

部件号:TMP108

尊敬的专家:

第一。 我想确认在接下来的情况下没有功能问题。 (我认为这是一个非常基本的问题)

1.V+= 1.8V

2.通过上拉电阻器,SDA/SCL 高达3.3V。

根据规格,可以通过上拉电阻器将 SDA 和 SCL 向上拉至高于 V+的电源。

此外,SDA 和 SCL 的绝对最高额定值为4V。 (即3.3V 容限)

第二。 据我了解,“VIH (最大)= V+”这意味着阈值的上限设置为 V+,这意味着 V+不是输入电压的上限。 正确吗?

请你回答。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wataru,

    这样使用设备是可以的。   

    您的理解是正确的。  VIH 最大规格是输入阈值的上限,而不是输入电压。  SCL/SDA 引脚的绝对最大输入电压为 4V,由 I2C 引脚开路漏极时的上拉电压决定。  MIN VIH 确实是用于确定哪些输入被解释为高电压(参考 V+)的相关规范。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Edde-San。 我的问题已经解决。