This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:关于4.3的问题。 LDC0851堆叠式设计的 Impact 临近金属

Guru**** 646230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1085062/ldc0851-question-about-4-3-impact-nearby-metals-of-ldc0851-stacked-design

部件号:LDC0851
感谢你的帮助。 
目前,我们正在使用 LDC0851制作涡流传感器原型。
请告诉我们以下信息。

问题:
LDC0851_Stacked_Design Manual 第4.3节

本节中的说明指出,铁氧体材料不能用于感应线圈的屏蔽。
这是因为它是铁磁铁吗?
对于护罩,我应该使用非磁性材料吗?
或者使用磁性材料可以
使用不锈钢吗? 

这就是全部,但你的回答 是感谢你的合作。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,

    你对铁是正确的。 它不是一个好的护罩,因为它是铁磁性的。
    护罩必须是非磁性导体。 不锈钢,铜和铝可以用作护罩。

    此致,
    约翰