请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPT4001 您好,
我已经阅读了所有可用的文档,只能找到芯片的整体尺寸,但没有关于芯片垫片尺寸和位置的信息,使得设计包含芯片的PCB非常困难。 我已请求Ultra Librarian通知CAD/CAE何时可用,但我不知道何时可用。
是否可以向我提供有关此芯片上尺寸和垫的任何进一步信息? 我知道这个封装叫Picostar YMN 4,但是我也找不到关于这个封装尺寸的任何信息,因为它看起来比较新。
谢谢!
Keyanna