请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR1642 主题中讨论的其他部件:TIDEP-0.1万, IWR6843,
大家好。 我最近开始使用该设备。 在TI站点上,我看到了一个TIDEP-0.1万,并且非常有趣地查看它的来源。 尤其是在将原始数据处理到点云的部分。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我最近开始使用该设备。 在TI站点上,我看到了一个TIDEP-0.1万,并且非常有趣地查看它的来源。 尤其是在将原始数据处理到点云的部分。
提前感谢。
您好,
对于目前的人数,我们建议使用IWR6843而不是IWR1642。 这是由于性能更好,而且带宽为60GHz。 如果您访问我们的mmWave工业工具箱(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHJY4qNCowO17wH-P2ICKQ),您可以在"Labs"(实验室)下找到我们演示的最新版本。 最新的源代码和用户指南可在"人员计数"中找到。
此致,
Pedrhom