This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:关于CTURN”公式

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-PGA460, PGA460PSM-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102511/pga460-about-cturn-formula

部件号:PGA460
主题中讨论的其他部件:Tida-6.0024万,,

大家好,

 

我们的客户使用“Jaju747”和“sla732a”的公式来计算“CTUNE”。

但是,调整电容范围的典型值不同。

- Jaju747 / 2.2。5.1 调谐电容器/调谐电容范围为50 pF至5000 pF的典型值。

-sla732a / 4.4 2调节电容器/调节电容的典型值范围为100 pF至2000 pF。

 

另外,“CTURN”和“RDAMP”因文档而异。

即使“TDK EPCOS B7.8416万A2232A003”2232”和“Murata MA58MF14-7N”是相同的组合。

- TIDA-6.0024万 / CTUNE=0.68nF,RDAMP= 10kΩ μ F

- BOOSTXL-PGA460 EVM / CTUNE=1500pF,RDAMP= 2.7kΩ Ω

 

而且,这些值​​与“CTURN”的计算结果不同。

他们有两个问题。

 

-----------------

[Q1]

是否有任何材料解释了"CTURN"公式的介绍过程和理论?

而且,以下哪一项"调整电容范围的典型值"是正确的(更好),"Jaju747"或"sla732a"

 

[Q2]

请告诉我们“CTURN”公式变压器寄生电感的测量方法(电路)。

-----------------

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hide-san:

    感谢您在PS论坛上发布并提出问题。 BOOSTXL-PGA460EVM和PGA460PSM-EVM使用不同的无源调谐组件有两个原因: 主要原因是它们使用不同的换能器,因此这些换能器中每一个的寄生行为都不同,第二个原因可能没有第一个主要原因是板布局也可能有轻微的变化 对板上寄生组件的影响。 当然,正如您所提到的,不同的电感器也可以发挥作用。

    1.这两个范围都是合适的,但我们通常建议使用 50 pF到5000 pF范围,不幸的是,我们没有任何材料来涵盖使用CTune公式的理论。 特别是由于客户可能很难获得所需的所有值,请使用公式。 相反,我们建议使用电容器组来扫描电容器值,直到您获得最佳的回波振铃衰减时间和振幅。 请注意,并非所有传感器实际上都需要组件匹配。

    2.如上所述,我们不测量CTune公式的变压器的寄生电感,而只是扫描电容。

    我希望这对我有帮助,如果有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Isaac-San,

    感谢您提供详细信息和建议。

    此致,

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能帮助你!

    最佳,

    Isaac