This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:我应该用哪个Bin文件来刷新主板

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104486/iwr6843aop-which-bin-file-should-i-flash-my-board-with

部件号:IWR6843AOP

大家好

我在GitHub上发现了这个项目,我想知道应该用哪一个二进制代码刷新我的主板,因为Out of Bex演示无法工作,因为找不到bmpCfg CLI命令,我将该项目的链接留在这里  

https://github.com/radar-lab/traffic_monitoring 该项目是流量监控,但我不知道他使用的是哪种雷达  

我想将此应用程序与ROS一起使用,以便能够绘制多普勒签名,但我在运行时遇到了问题,正如我所说的,这是因为bmpCfg CLI命令,我确信它可能是由于二进制文件  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在GitHub上找到的有关第三方代码的问题超出了这些论坛的范围,因为我们没有参与存储库内容的创建,设计,维护或发布。 我不清楚你们在这里要做什么,所以我将向你们指出我们现有的一些资源。  


    • 如果开箱即用演示拒绝了您的配置,则在刷新的二进制文件与您发送的配置之间可能存在版本不匹配。 下载最新的mmWave工业工具箱,并按照labs/out of _box_demo下的说明进行操作,以使其启动并运行
    • 我们的流量监控演示也可以在mmWave Industrial Toolbox的labs文件夹下找到。
    • 要使我们现有的ROS驱动程序正常工作,请参阅实验室/机器人/ROS_DRIVER下的mmWave工业工具箱

    此致,
    Alec