This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:连续鸣叫后的最小非空闲静音时间

Guru**** 652440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103809/iwr6843-minimum-non-idle-silence-time-after-a-series-of-consecutive-chirps

部件号:IWR6843

您好,

我正在尝试发送多个啁啾声,例如N,其中30US开启,30US关闭(30US闲置时间) 。   假设我发送了100个,总共6毫秒。  我怎么能在6毫秒的沉默之后再这样做呢?  如何配置?  是否有可以使用的示例文件?

谢谢

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我相信我们已经在离线状态下解决了这一问题,所以我将继续并结束这一问题。  

    此致,
    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未收到有关此问题的电子邮件。  您能否在此处发布一个示例,我可以在其中设置最短非空闲静音时间?  在 您的SWRA553A文档中,您将其称为"帧间时间"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了电子邮件。   这封电子邮件是关于尝试启动并运行4GHz扫描BW。 我们尝试了一下,发现了一个问题,扫描BW似乎是2GHz,而不是4GHz。

    此外,我认为电子邮件地址不会设置"帧间时间"。  您能帮您解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    现在我们已经进一步讨论了脱机问题,我将更新并关闭此线程,指出为了计算帧间时间,您需要使用帧周期并计算活动的啁啾时间,以便确定帧之间的超时时间量。

    此致,
    Alec