This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:关于AWR1843 BOOST的U1和U2之间的关系

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104222/awr1843boost-about-the-relationship-between-u1-and-u2-of-awr1843-boost

部件号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他部件:AWR1843

问题:我想知道U1和U2之间的关系。
假设U1将闪存至U2的ROM是否安全?

那么U1在从计算机加载应用程序时会执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无法写入ROM ("只读存储器")

    您能否使用部件的全名,而不仅仅是示意图名称,以便更容易理解?

    U1是QSPI闪存

    U2是AWR1843传感器

    当在功能模式下使用SOP开关配置传感器时,引导加载程序将应用程序从QSPI闪存复制到内部RAM

    谢谢你

    Cesar