This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:传感器论坛

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1103435/awr1843boost-sensors-forum

部件号:AWR1843BOOST

这是关于Sandeep Rao的MIMO雷达SWRA 554A;我的查询仅针对SIMO配置。

我查看了Rao先生对SIMO两种不同申请的评论,如下所示 :

不仅在这些配置中,而且在其他一些有关SIMO应用的文章中,单Tx天线和Rx天线之间的距离也未给出。 这是否意味着此类配置中单Tx的位置不那么重要?  

这对我来说是一个非常重要的信息,因为我正在为AWR1843Boost开发一种新的天线设计。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是正确的,单个Tx和Rx阵列之间的距离不会影响角度分辨率。

    但是,它对RxTx耦合有影响。 Tx越近,耦合就越多

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你