请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AWR1843BOOST 主题中讨论的其他部件:AWR1843
您好!
我一直在使用通过AWR1843 BOOST和DCA 1000 EVM收集的原始数据处理DoA (当前方位角)估算问题。 我们一直在尝试使用基于子空间的DoA算法,音乐,但是到目前为止,我们还没有获得正确的结果,我们遇到的奇怪的事情是,当我们尝试使用第二个Tx和虚拟阵列形成时,DoA性能会下降。 所以,我只是想知道你们是否在TI测试过DoA估算算法(除了使用音乐或其他algos等基于FFT的方法)?
谢谢