主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,, mmWave-DFP,, AWR1243
我要使用Uniflash刷新AWR2243。 设置SOP 5模式并使用直接串行连接到AWR2243的UART接口时,是否可以执行此操作?
我在Uniflash中收到以下错误:
此外,这些映像文件和映像文件的刷新顺序是否正确(均来自mmWave-DFP)?
Meta Image 1:xwr2xxx_radarss_rprc.bin
Meta Image 2:xwr22xx_mss_rprc.bin
作为一些背景信息,设备已在运行,通过SPI下载固件更新到SRAM可以工作。 另一个闪存选项是通过SPI闪存至SFlash,但我也遇到了问题,尤其是在使用ES1.0芯片时。 除了mmWave-DFP中已有的示例之外,是否有任何更新的示例可用于此操作?
非常感谢,
标记