https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102623/fdc2214evm-water-detection
部件号:FDC2214EVM主题中讨论的其他部件:Tida-0.1465万, FDC2114
大家好,
我们的客户希望使用 FDC2114检测水,类似于 TIDA-0.1465万参考设计。 他 尝试使用金属网在通道2上设置外部传感器,如下图所示。
我们的客户认为,
我已将Mesh传感器设置在固定距离上,并将参考对象接地
然后加水,但是电容几乎没有变化
我不知道网格的材料,但它是导电的。
它通过连接到鳄鱼夹的黄色电缆连接
他共享 了配置(JSON)文件,因为他担心它可能与配置有关
e2e.ti.com/.../MEsh_5F00_sensor.zip
我与客户分享了另一条线索,下面是他的回应。
您好,以下是主题:
'作为故障排除步骤,请尝试使用高阻抗探针和示波器测量传感器波形的振幅和频率,并将您看到的值与值进行比较'
对我来说,我有点不清楚我应该对什么进行实际测量。 我应该在网格上测量还是在传感器上测量其他东西?
这是我在传感器(网格)上测量时获得的振荡。 但是,即使我可以在GUI中看到电容变化,它也不会改变。
基于此,您是否对可能存在的问题有任何怀疑?
此致,
达尼洛