This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 级联雷达对象检测演示用例错误。VISION SDK RTOS。

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, MMWCAS-RF-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1104003/cascade-radar-object-detect-demo-usecase-error-vision-sdk-rtos

线程中讨论的其他部件:AWR2243MWCAS-RF-EVMMWCAS-DSP-EVM

您好,

我有一个AWR2243级联雷达(MMWCAS-RF-EVM+MWCAS-DSP-EVM)。 我通过SBL和Appimage创建为RTOS SD卡启动构建了处理器VISION SDK,然后我按照校准步骤正确执行校准,将bin文件放入SD卡。 当我尝试从PC侧运行MATLAB GUI时,仅显示范围配置文件。 我可以在Wireshark中看到数据包,并通过MATLAB程序接收。请帮助!

  • 板的IP地址为静态且正常工作:192.168.1.200
  • 主机PC IP也设置正确。
  • 无防火墙。
  • 用Windows进行测试,使用CASTACK_OBJECT_DETLE_DEMO.m也会发生相同的问题
  • 我看不到任何点云或范围多普勒图。
  • 帧落下发生了很多,我可以看到MATLAB侧太慢。

'DEBUG:丢失154帧,帧=154,核心=0,numDetObjects=0 numTLV=3'

请提供帮助,并告诉我是否可以使用python或其它语言读取UDP数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的团队只能支持级联捕获套件。

    雷达愿景SDK不再受支持,因为开发它的团队不再提供支持

    谢谢你

    Cesar