请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1101 团队、
我的客户将在 其系统中使用 TMCS1101A4U 或 TMCS1101A4B:
- 标称电流为1.5A。
- 它们可能具有13A 的瞬变、持续时间为500uC。
在这些瞬态期间、器件将测量什么?
根据 数据表中的表5-1、TMCS1101A4U 的输出是否达到最大值、例如10.75A?
谢谢、致以诚挚的问候
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我的客户将在 其系统中使用 TMCS1101A4U 或 TMCS1101A4B:
在这些瞬态期间、器件将测量什么?
根据 数据表中的表5-1、TMCS1101A4U 的输出是否达到最大值、例如10.75A?
谢谢、致以诚挚的问候
弗朗茨
这里有几个因素决定器件的总体输出响应(瞬态的波形和性质、输入或输出 BW 限制/滤波器等)、但根据瞬态的幅度和时间、答案很可能是肯定的。 查看 DS 中显示的输出响应:
该器件以恒定4us 间隔更新、并在输入响应几微秒后开始响应。 器件很可能会在这样的条件下饱和。 我要说、根据上述条件、在这里、A3U 是一个更好的选择、因为3.3V 和5V 电源都能够测量此瞬态而无需担心饱和: