请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 主题中讨论的其他器件: MMWCAS-DSP-EVM、 TIDEP-01017
您好!
我是否可以参考 Python 或 Matlab 脚本 来从级联雷达 AWR2243捕获数据? 我想避免使用 mmwavestudio 软件吗?
谢谢、
爱丽丝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是否可以参考 Python 或 Matlab 脚本 来从级联雷达 AWR2243捕获数据? 我想避免使用 mmwavestudio 软件吗?
谢谢、
爱丽丝
是否可以 调整为 非级联 mmWavestudio 编写的 Matlab 脚本 RSTD_Interface_Example.m 和 Init_RSTD_Connection.m?
我正在寻找一种方法来进行实时处理、或者至少缩短采集后查看数据所需的时间。 下载数据非常慢,10个捕获的图像需要大约3分钟。
您好!
您使用的是 TI 电路板还是定制电路板?
谢谢你
Cesar
我使用的是 TI 电路板。 我将级联雷达与 TI MMWCAS-DSP-EVM 评估模块(TIDEP-01017)搭配使用
您好!
遗憾的是、MMWCAS-DSP-EVM 级联套件仅支持捕获数据。
我们没有实时评估套件。
通常、实时级联系统由客户设计为定制解决方案。
谢谢你
Cesar