请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP9R00-SP 大家好、
您能不能帮助我们 澄清 TMP9R00-SP 的数据表信息。
我们在第8.2.2节中有一个疑问。 该 μA "对于2.0V 电源和每秒1次转换的转换率、当远程和本地通道都启用时、TMP9R00-SP 器件的功耗为136mW (PDIQ = 2.0V×68 μ W)。"
μA、当我们执行乘法(PDIQ = 2.0V×68 μ W)时、PDIQ = 0.136mW (而非136mW)
我们希望在此数据表上进行澄清和更新。 非常感谢。
我们是否应该使用"提交文档反馈"?
此致、
Jonathan