请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM60 您好!
请查看随附的原理图并告诉我您的意见。
此致
Nikhitha Antony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Nikhitha、
感谢您的提问。
请确保所选电容器的额定电压是将要使用的电源的两倍。
此外、将流出 Vo 的1uF 电容器尽可能靠近 ADC 放置、从而形成低通滤波器。 还要尝试将0.1uF 电容器输入+Vs、使其尽可能靠近 LM60、以防止过多噪声进入温度传感器。
此致、
悉尼