请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP126-Q1 主题中讨论的其他器件:TMP126
你(们)好。
我有一个问题是无法按预期在 tmp126上设置警报。 我希望您能查看一下我的 Arduino 代码、并告诉我您是否有任何关于更改的建议。 我创建了一种读取方法、它一直运行正常、但现在我尝试创建一种等效的写入方法、我没有任何幸运。
因此、如果从我的外部应用中、我一直使用串行端口写入命令来控制它。 因此、如果我发送一组0x31、0x32和0x33、我将得到以下信息:
因此、当 我尝试将我的 Alert_enable 设置为仅标记 THIG_ALERT、将我的 TLimit 设置为25C、然后读取我的 Alert_STATUS 时、我会遇到问题。 我的警报设置不正确、因为我的 Alert_status 会在0和1之间随机切换:
让我知道我尝试做的事情是否有意义、以及我应该改变什么才能实现目标。
谢谢!