This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:差分模式;CAN#39;t 查找 EVM 应用对话框

Guru**** 1086020 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1112015/fdc1004evm-differential-mode-can-t-find-the-dialog-on-evm-application

器件型号:FDC1004EVM

我尝试使用 FDC1004EVM 测试差分模式。

但是、我找不到 "应用报告 SNOA925–图9 "中显示的对话框窗口。 《FDC1004EVM GUI 配置设置》、位于传感解决方案 EVM GUI-1.10.0中。

请就此提供建议吗?

此致、Daisuke Okahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该文档中使用的 GUI 是较旧版本。 要使用感应解决方案 EVM GUI-1.10.0设置测量通道、请使用 Configuration 选项卡上的 Input Channels 部分:  

    此致、  

    Justin Beigel