This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:LMT87DCKT 的行为与 LMT84DCKT 类似

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84, LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1111023/lmt87-lmt87dckt-behaves-like-a-lmt84dckt

器件型号:LMT87
主题中讨论的其他器件:LMT84

您好!

我最近将设计从 LMT84DCKT 更改为 LMT87DCKT

但是、使用 LMT87DCKT 时、我 在27 Celcius 处获得887mv 的输出?

应该是2271mv? 在27 Celcius?

 LMT87DCKT 的作用类似于 LMT84DCKT?

我检查 了 LMT87DCKT 器件、以确保 LMT87DCKT 的标记正确

SC70封装的标记为"BUA"?

它就像 LMT84DCKT 未被标记为 LMT87DCKT?

谢谢、

布莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱尔

    您能否共享两个器件的原理图? 您是否已将板上的 LMT84替换为 LMT87?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Jalen

    是的、这就是我所做的、LMT87的引脚排列似乎与 LTM87的引脚排列不同。

    因此、我们不禁要问、它们是否完全相同、这取决于 VDD 和 GND 引脚分配?

    谢谢、

    布莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Jalen

    是的、这就是我所做的、LMT87的引脚排列似乎与 LTM87的引脚排列不同。

    因此、我们不禁要问、它们是否完全相同、这取决于 VDD 和 GND 引脚分配?

    谢谢、

    布莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱尔、

    是的、没错。 具体而言、对于 LMT8x 器件、引脚4是真正的器件 VDD、引脚2是真正的器件 GND。 引脚1和2将决定器件输出增益。  

    话虽如此、我不得不说、尽管 LMT8x 器件的功能可能超出数据表中所示、但我们无法指定超出数据表中所述的操作。 器件性能只能通过上述数据表中指定的器件功能来保证。

    要回答您最初的问题、您拥有的器件实际上是 LMT84。 根据您要在系统中使用的增益选项、请选择相应的 LMT8x 器件。

    谢谢、

    Jalen