请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5056-Q1 您好、专家、
我的客户使用的是 DRV5056-Q1、这是他们的新项目。 对 TI.com 上的计算工具有一些问题。
DRV5056-Q1有3种不同的计算工具。 客户希望使用它来计算线性运动的磁性。 那么、他们应该使用哪种工具?
此外,他们还使用工具1进行了试验,当磁体 N45 Φ5 *8mm 与 DRV5056-Q1表面之间的距离为2.8mm 时,计算 出的磁通密度为156mT。
如果使用工具3、 当磁体 N45 Φ5 *8mm 与 DRV5056-Q1表面之间的距离为2.8mm 时、计算 出的磁通密度为120mT。
那么、客户应该参考哪种工具?
谢谢!
Eden Wen