This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:有关 OPT3007的一些问题

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1109121/opt3007-some-question-about-opt3007

器件型号:OPT3007

尊敬的 TI 团队:

我们的客户反馈、  他们发现 OPT3007在测试过程中存在高缺陷率(约3.79%)。 原理图如下所示、 您可以帮助检查其设计中是否存在导致高缺陷率的问题。

e2e.ti.com/.../Schematic_2D00_OPT3007.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到 i2c 线路上的上拉电阻。 我假设他们在总线上的其他位置有这些。 除此之外、我不会看到原理图有问题。

    如果他们在焊接器件时遇到问题、可能会导致与器件通信时出现 i2c 故障。

    最棒的

    Alex