大家好、
我正在寻找 HDC2022的长期漂移表征数据。有人能告诉我存储应用的长期漂移表征流程、比如捕获湿度传感器比较参考数据所需的数据记录器类型? 根据数据表、RH 湿度 容差为每年2-3%和0.25%的长期漂移。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找 HDC2022的长期漂移表征数据。有人能告诉我存储应用的长期漂移表征流程、比如捕获湿度传感器比较参考数据所需的数据记录器类型? 根据数据表、RH 湿度 容差为每年2-3%和0.25%的长期漂移。
尊敬的 Veera -
感谢您的发帖、欢迎使用 E2E!
长期漂移规格是通过对许多器件进行加速老化测试(BHAST)得出的。 此测试是我们在此处发布的摘要的一部分: https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 (您可以输入任何 TI 器件型号)、对于 HDC2022、我也下载并随附在此处。
测试的数据日志通常只是控制器(在本例中为 I2C 控制器)到 PC 上逗号或制表符分隔文件的 UART 输出、用于 Excel 或 Spotfire。
e2e.ti.com/.../HDC2022DEPR_2D00_18240005.pdf
此外 、以下是有关此主题的白皮书、您可以阅读 以了解详情:https://www.ti.com/lit/wp/slyy210a/slyy210a.pdf
Josh、您好!
我正在从事医疗项目、我们需要获取一些长期漂移的证据/数据(数据表中没有太多数据)、 因此、我们计划从少数样本中收集一些数据。我们正在尝试了解在4摄氏度(20-80% RH)下更换 HDC2022传感器以保持5%精度的频率。 我希望 TI 与 Siemens Healthineers 达成 NDA 协议、请告诉我您是否可以共享长期漂移数据、因此我将向您发送电子邮件。
此致、
Veera Pusala