This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:在 IWR6843AOP 上使用完整的 DSP 数据路径链

Guru**** 648580 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1128104/iwr6843aop-use-full-dsp-data-path-chain-on-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP

你好!

感谢您花时间研究我的问题。

我正在尝试将高精度演示集成到 IWR6843AOP 的开箱即用演示中。 我似乎需要使用 DSP 来执行距离 FFT。 但是、提供的 IWR6843AOP 演示全部使用 HWA 来执行 RANG FFT。 使用完整 DSP DPC 的唯一演示是 xWR1642。

在 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/952466/ccs-awr1843boost-dpc-of-dsp  中、Aayush 描述了一个退出复杂方法来修改代码以在2年前的 xwr18xx 上运行完整的 DSP DPC。 但这是很难遵循的。

我想知道是否有一个有关如何在 IWR6843AOP 上实现完整 DSP DPC 的最新说明。

谢谢、

Piao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一些背景信息、说明您希望通过将 OOB 与高精度电平感应演示相结合来实现哪些目标? 高精度实验室中使用的处理链有一点独特、因此在这里找到工作正常的处理链可能比平常更具挑战性。 我想首先了解您的目标、以确保这是实现目标的最简单途径。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您仔细研究我的问题!

    我试过高精度液位感应演示、当水表面不稳定 时、例如当水流动时、它似乎不能正常工作。 它还缺乏指定要测量的角度的能力。 在我的应用中、当水面稳定且不稳定时、我需要测量雷达前方可能没有的水位。

    我想我可以使用来自 OOB 的算法大致确定水表面的距离、然后使用来自高精度演示的缩放 FFT 算法再次处理输入数据以找到百分比距离。 因此、我希望在距离 FFT 完成之前使用 rangeProcDSP 保存 ADC 缓冲区数据、然后将其用于后续的缩放 FFT。

    谢谢、

    Piao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piao、

    明白。 因此、这当然需要付出一些努力来建立这样一个定制的处理链、但我将尽力为您提供一些开始工作的指导。  

    首先、我认为即使在 AOP OOB 演示(使用 HWA 进行距离 FFT)中、我也认为距离 FFT 的结果存储在共享存储器中。 这意味着、您可能会为 DSP 制作 DSS 程序、该程序从共享存储器获取您正在寻找的 RangeProc 结果、然后在 DSP 中执行 zoomFFT。  

    如果您仍想将 RangeProc 转换到 DSP、我建议您查看 xWR1642器件的 OOB。 该器件没有 HWA、并且在 DSP 上进行大部分处理、因此您可能可以查看其实现以相应地修改 AOP OOB。 如果您还需要有关如何配置 DSS 工程以在 MSS 和 DSS 之间正确同步的指导、我建议您查看使用两个内核的传统 xWR6843器件的 OOB (但 HWA 上的 RangeProc)。

    查看其中的一些资源以开始使用、并让我知道您还有哪些问题。

    此致、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!

    但我认为高精度演示需要原始 ADC 缓冲器数据来进行缩放 FFT、当 HWA 执行距离 FFT 时、FFT 将被销毁。 因此、HWA 的距离 FFT 结果可能不起作用。

    我已经完成了 xWR6843演示、并将完成 xWR1642演示。 感谢您的建议!

    最棒的

    Piao