请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5021 主题中讨论的其他器件:DRV5033、 TMAG5231、 DRV5032、 TMAG5328
大家好、
我的客户现在正在考虑 DRV5021A1、他想知道 TI 的全极器件是否具有与 DRV5021A1相同的检测阈值和采样率。
我发现 DRV5033FA 应该是最接近的一个、对吗?
谢谢。
此致、
Jo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jo、
感谢您在这里提出问题。 我们的大多数开关都以20kHz 的最大采样率运行。 DRV5033是我们唯一以30kHz 采样率进行采样的全极选项。 在可用的灵敏度选项中、您可以看到 DRV5033FA 具有最接近 DRV5021A1的阈值。
Scott
您好、Scott、
感谢你的答复。 正如您所说的、大多数开关都具有最大值 采样率为20kHz。
客户想知道其他全极20kHz 器件是否具有与 DRV5021A1相似的阈值、且变化小于 DRV5033FA?
谢谢。
此致、
Jo
嘿、Jo、
还有其他开关的阈值与 DRV5033FA 相似、变化更小、但不幸的是、它们不符合客户所寻求的20kHz 规格。 其他器件往往是低功耗器件、这反过来又限制了器件的频率带宽。
如果您有兴趣了解这些特性、可以查看 DRV5032、TMAG5231和 TMAG5328、它们具有可通过电阻器调节的阈值。
最棒的
Isaac