请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP61 你(们)好
我们的客户正在测试 TMP6131DYAR、但我们发现输出结果存在偏移。 温度=26度、Rbias =10k (1%、实际值9.97k Ω)。 测试结果如下:
VBIAS/V | 理想 VtemP/V | 测试 Vtemp/V | 偏移/V |
2.5. | 1.25. | 1.32. | 0.07. |
3. | 1.5 | 1.58. | 0.08 |
3.5. | 1.75 | 1.83 | 0.08 |
4. | 2. | 2.09 | 0.09. |
4.5. | 2.25. | 2.35. | 0.1. |
5. | 2.5. | 2.6. | 0.1. |
您对此问题有什么见解吗?