This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:电容式感应

Guru**** 1078800 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1129743/fdc1004evm-capacitive-sensing

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

我正在进行一项设计、我认为我想使用互电容矩阵(可能是8x8)。 X (水平)和 Y (垂直)电网之间的电介质是可压缩的、我想测量电网区域在与任何外部信号隔离时被压缩时电容的增加。 我订购 FDC1004EVM 只是为了获取一些值来证明这一概念。 我认为这不是满足我需求的最佳器件、而且它也没有足够的通道。 我已在 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/1_83_00_08/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_basics.html 上通读了您的设计指南 、认为它非常有用。  

虽然具有偏移的能力很有用、但我不需要测量超过16pF 的值。 我需要检测多个接触点。 我希望至少有一个8x8矩阵。 从任何距离拾取信号实际上是一种暗示、因此具有更高分辨率的隔离式信号会很好。  

如果您能为该应用选择最佳器件、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    感谢您关注 TI 产品。

    您能否详细介绍一下您的设计目标?

    例如 、您的应用需要什么测量范围和分辨率?

    这是否更像是按钮或开关类应用-也许具有一些迟滞 -或者它是位置感应、用于检测连续范围内的值?

    在管理干扰信号方面、FDC1004具有片上有源屏蔽驱动器、可帮助管理 EMI 的影响。
    如需了解更多详细信息,请访问 FDC1004电容式传感常见问题解答 ,包括应用手册、博客文章、参考设计等。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这将在0-20pF 范围内。 10s femto farad 的分辨率是可以的。 我们将监测互电容矩阵上的连续值范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    FDC1004是我们必须提供的最佳位置感应器件。 它可用于支持您的测量范围、并且内置有源屏蔽驱动器可帮助管理 EMI。 话虽如此、您的通道数将需要多个器件。

    如果您对 我们的 CapTIvate 产品线感兴趣 、可以访问我们的 E2E MSP 低功耗微控制器论坛 、发表您可能遇到的任何问题。  
     此处提供了参考设计和其他配套资料的列表

    此致、
    John