大家好、TI 正在测试 LDC1612、现在我发现了一个问题、当目标处于稳定状态时、LDC1612的输出数据不是一条直线。 我想~~~改进设计的原因和方法。请帮助我
L:铁氧体磁性 CAN (SHIELD)+ PCB 线圈
C:1000pF /NP0/1%
目标:90毫米*90毫米钢
距离:1~3mm
配置@1mm
配置@3mm
IDRIVE 设置
目标一直处于静止状态、为什么数据仍在上升?
操作10μm、对7000个数据进行采样
@1mm LC
@3mm LC
我的测试设备