尊敬的 TI 团队:
关于 OPT3007的数据读取、我们可以从 数据表中的引脚定义中了解到它没有中断引脚、因此我们推测它使用轮询来读取数据。 我们 有以下问题需要确认、如下所示:
1) 1) 我们使用 sensorhub 方法通过轮询读取数据。 读取速度大于采样速度。 是否可以根据读取速度读取相关寄存器?
2) 2)如果使用轮询方法、是否需要设置0x02和0x03寄存器?
3) 3)如果我们想使用固定范围、您能给我们一些建议吗?哪个范围最合适、以及是否需要将0x01寄存器的[15:12]位写入相应的数据?
4) 4) 我们是否只需将0x01寄存器的[10:9]设置为连续和关断即可 实现 传感器的启用和禁用操作?
谢谢、
此致