主题中讨论的其他器件:TMP61
您好、专家、
我们的客户使用具有电流偏置的 TMP61。 它们会在数据表中发现一些混淆。 如下所示、建议在最大5.5V 的电压下工作 据我了解、VSNS 是指 热敏电阻(–)和(+)端子之间的电压。 但在数据表中、我们还可以看到测试曲线、当 Ibias 为400uA 且处于140C 时、res 约为20k、因此 TMP61上的总电压约为8V、超过了建议的5.5V。 因此、我想知道我是否理解正确、因为它非常奇怪。 请帮助澄清。 谢谢。
BR、
ElecCheng