请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3001-Q1 主题中讨论的其他器件:OPT3001
您好!
当器 件配置为40.95lux 范围(E[3:0]= 0000b)并进行100ms 转换时、我相信有效分辨率将为0.08lux。 在 EVM 上、GUI 的数据日志输出为0.08lux 的整数倍。 但是、我的一位客户看到了不同的结果。 例如1.61lux、即0.08lux 的 x20.125、如下所示并随附。 您会解释什么是错误、还是正确的结果? 谢谢!
日期时间照度
2022/08/31 16:12:42 1.610000E+0
e2e.ti.com/.../OPT3001_5F00_data.tab
此致、
Oguri (TIJ 汽车 FAE)